This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/582738/txs0104e-txs0104-question

部件号:TXS0104E

大家好,

我有一个关于TXS0104E的问题,需要您的快速支持。

当TXS0104E A侧信号已从PU到High (高),但B侧信号仍保持低,,然后TXS0104E打开时,信号是否会短暂拉低(不是0V)几(毫秒),然后再次返回High (高)?

请参阅我们测量的以下波形,如果卸载TXS0104E,则看不到NRST步进上升延迟。      请给我一些意见,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我不完全理解您的问题。 让我们看看我能否澄清。

    +3V0线路是否为TXS0104E的电源电压之一?

    在此过程中,TXS0104E的另一条电源线是否恒定?

    我看不到所示范围图解的时间标度或电压--我假设这是以~ms为单位的标度和1V/div为蓝线(ch 2),2V/div为黄色和粉色线(这意味着您要将1.8V转换为3.3V?)。

    您所需的输出是,一旦+3V0变高,蓝线驱动器就会变低,然后几毫秒后,再次变高。 这是否准确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    当您打开它时,有两种可能的情况:

    1,B侧将主导,拉动并保持A侧处于低位,直到B侧再次驱动高位。

    2. A侧将主导,B侧将被拉高。

    您是否有任何外部上拉,或者正在通过内部10k进行上拉? 我假设您将通过CMOS驱动器将B侧拉低。 这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    请允许我更新此问题。

    1.紫色线是侧面输入信号。

    2.黄线为VCCB

    3.蓝线是B侧输出信号

    现在,在一端已通电后,我们打开IC。

    我们发现B侧会使一个侧的电压下降到1V左右,2毫秒后,一个侧将保持高电压。

    我们不知道为什么?

    是否可能是因为B侧负载在打开时太重?

    您能帮我们解决这个问题吗?

    感谢您的回复。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    发生这种情况时,您是否启用或禁用了OE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer

    感谢您的回复。

    发生这种情况时,OE高且与VCCA相同。
    电源顺序为VCCA和OE已较高,然后我们打开VCCB。
    所以我们发现当我们打开VCCB时,一侧有下降电压(约1V),2毫秒后,侧电压将正常。
    您能帮您解释一下这种现象吗?? 是正常还是?
    顺便说一句,我们的电源顺序有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电源序列没有损坏的风险。 但是,当您在启用OE的情况下启动时,输出可能出现故障。 在为VCCB供电时,是否可以使OE保持接地?

    您是否有任何外部上拉? 如果是,这些值是什么? VCCA和VCCB上升之间的延迟时间约为多久? 我可以尝试在实验室中复制您的设置,看看是否发生了同样的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer:

    非常感谢您的回复,

     BIOS完成GPIO初始化后,我们无法保持OE引脚低电平。

     当系统进入S0状态时,OE应该会变为HIGH (高),以便它可以立即初始化指纹设备,否则,此功能应该会失败。

     我们的解决方案是更改A/B侧信号通电计时序列。 目前,B侧信号(NRST)将比一侧(MCU_RST)更早地进入高位,步进波形消失。

     但 我们仍需要确认步进波形是否可能是由A/B侧之间错误的通电定时引起的,正如您之前所说的

    ' B侧将主导,拉动并保持A侧处于低位,直到B侧再次驱动高位。'  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer:

      更新状态。

     TXS0104E的两侧没有具有两个信号的外部PU/PD。  当交流电源插座或系统从G3模式退出时,VCCA将会通电, 而VCCB,根据最初的设计,它取决于用户的选项,通常它会在BIOS完成 GPIO初始化后通电,延迟时间小于400ms。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer:

    很抱歉推送。

    您能为我们提供您的建议吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    我的建议是,在同时使用Vcca和Vccb斜坡时,使I/O停止运行,否则Vcca引导Vccb是正常的。
    在I/O浮动的情况下,它可能会出现小故障,但不严重,从而导致故障。
    请告诉我们您在案例中发现了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao,您好!  

    感谢您的回复,最后确认一件事。

    步进波形是由A/B侧之间的错误功率正时引起的,对吗?

    谢谢!!