请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC1G373 大家好,
请你回答以下问题吗?
SN74LVC1G373的数据表指定在Vcc=3.3V时,VIL=0.8V。 但是,在客户 测试中,当LE引脚下降到1.4V左右时,闩锁似乎已禁用。
那么,当LE引脚发出1.4V电压时,输出为低电压是否正确?
谢谢。
此致,
李三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
请你回答以下问题吗?
SN74LVC1G373的数据表指定在Vcc=3.3V时,VIL=0.8V。 但是,在客户 测试中,当LE引脚下降到1.4V左右时,闩锁似乎已禁用。
那么,当LE引脚发出1.4V电压时,输出为低电压是否正确?
谢谢。
此致,
李三