This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:LE引脚是否存在Vil状况?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/585193/sn74lvc1g373-vil-condition-of-le-pin

部件号:SN74LVC1G373

大家好,

 

请你回答以下问题吗?

 

SN74LVC1G373的数据表指定在Vcc=3.3V时,VIL=0.8V。 但是,在客户 测试中,当LE引脚下降到1.4V左右时,闩锁似乎已禁用。

那么,当LE引脚发出1.4V电压时,输出为低电压是否正确?

谢谢。

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vil ≤0.8  V表示当电压至少为该低电压时,输入状态保证为低电平。
    同样,VIH ≥ 2 V意味着当电压至少达到该高时,输入状态保证被视为高。

    对于介于之间的任何电压,输入的状态未定义。 换言之,实际阈值可能位于VIL和VIH之间的任意位置
    (另见脚注 1。)