主题中讨论的其他部件: TXB0102
你(们)好
我希望你们中的一些人能帮助我。
我已使用TXS0102在1.8V FPGA和3.3V UART/USB (FT232B)之间对TXD和RXD进行电平转换。
问题是它不起作用!
将数据从FPGA发送到USB,只会在USB上提供垃圾数据。
从FPGA到TXS0102的信号(RXD)正常
但从TXS0102到FT232B的信号看起来很奇怪:
我将尝试对FT232-TXS0102信号施加1Kohm的上拉电阻,希望这将产生正确的输出。
我有两个问题:
- TXS0102似乎正在反转信号。 它应该这样做吗?或者如果不是的话:可能会出什么问题?
- 很难查看IC是否安装正确。 可能PCB供应商已经将其旋转了180度。 查看图片时,针脚1应位于 左上角。 您能否确认其定位正确?
此致
Søren