This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102电平换档器出现问题

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/584479/txs0102-problems-with-txs0102-level-shifter

部件号:TXS0102
主题中讨论的其他部件: TXB0102

你(们)好

我希望你们中的一些人能帮助我。

我已使用TXS0102在1.8V FPGA和3.3V UART/USB (FT232B)之间对TXD和RXD进行电平转换。

问题是它不起作用!

将数据从FPGA发送到USB,只会在USB上提供垃圾数据。

从FPGA到TXS0102的信号(RXD)正常

但从TXS0102到FT232B的信号看起来很奇怪:

我将尝试对FT232-TXS0102信号施加1Kohm的上拉电阻,希望这将产生正确的输出。

我有两个问题:

  1. TXS0102似乎正在反转信号。 它应该这样做吗?或者如果不是的话:可能会出什么问题?
  2. 很难查看IC是否安装正确。 可能PCB供应商已经将其旋转了180度。 查看图片时,针脚1应位于 左上角。 您能否确认其定位正确?

 

此致

Søren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FPGA的驱动器强度是多少? 是否所有接地均正确连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就我能判断和测量的情况而言,所有GND都已正确连接。
    我们使用Xilinx Zynq作为FPGA。 驱动强度可编程,可在4,8,12,16和24 mA之间切换。
    我认为它设置为默认值(12mA)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Søren

    TXS0102和FT232B之间的迹线有多长? 您是否尝试过简单的直流电测试? 您是否可以尝试将1.8V直流信号应用于上的输入,看看它是否在输出处驱动高电压,并在输入处应用0V直流信号,以及它是否在输出处驱动低电压?

    包装的方向似乎正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迹线约为10至15 mm。

    我们没有尝试简单的直流测试(主要是因为很难将信号应用到1.8V侧)。 (所有描记都在PCB内)。

    我们现在尝试移除TXS0102,然后从FPGA获得了一个很好的1.8V信号。

    我们可能会放弃  TXS0102并找到另一个解决方案:-(.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许TXB0102是一个更好的解决方案,因为它专为推拉式输入/输出而设计 它与TXS0102引脚对引脚兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    问题的原因已确定。

    原理图是为DCT/DCU封装制作的,但当我们进行PCB布局时,我们决定使用DQE封装。

    由于某些原因,这些 不同封装的引脚编号和功能不同。