This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HSTL/SSTL收发器

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/584659/hstl-sstl-transceiver

团队-

我的客户需要一个收发器,它将采用差分HSTL或SSTL I/O,由1.5V FPGA导轨供电,并将它们转换为200MHz的3.3V单端逻辑。

我找不到一台能以这种速度执行此操作的设备,您有什么建议吗?


谢谢!

Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI具有SSTL缓冲器,但仅用于具有多位的存储器接口。

    可以从高速比较器构建接收器,从反相缓冲器和非反相缓冲器构建发送器。

    但您应该能够使用LVDS收发器。 我不知道HSTL/SSTL是否可以直接连接到它们,但无论如何,差分LVPECL,LVDS,HSTL和CML (SCAA059)之间的交流耦合描述了如何通过额外的转换步骤实现这一点。