请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXB0106 主题中讨论的其他部件:TINA-TI,
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
大家好,
我有疑问。 我使用TXB0106 将RS232 3.3V 从Raspberry Pi转换 为FTDI (USB到RS232) 5V。 RPi的输出电平 从不下降到“0”,保持 在~1.5 V的电压水平。 我 将FTDI 3.3V 直接连接到RPi ,输出电平正常 0>3.3V。