This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TXB0106:用于RPI串行电平转换器的TXB0106

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578703/tina-spice-txb0106-txb0106-for-rpi-serial-level-shifters

部件号:TXB0106
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,

我有疑问。  我使用TXB0106 将RS232 3.3V 从Raspberry Pi转换 为FTDI (USB到RS232) 5V。 RPi的输出电平 从不下降到“0”,保持 在~1.5 V的电压水平。 我 将FTDI 3.3V 直接连接到RPi ,输出电平正常  0>3.3V。

感谢您的任何意见
Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,您好!

    我看到这种情况的唯一原因是,TXB0106输出端的负载不是高阻抗负载。 如果您尝试驱动任何低于50k欧姆的负载,您将开始看到音量水平增加到0V以上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    FTDI的输入电阻超过50K。 我将R5的电阻提高到330R -它工作正常。 :(
    其它设备工作正常。

    Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,FTDI芯片具有TTL兼容的输入,即RPi输出信号无需移位。 (您使用的是哪种FTDI芯片?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的错。

    '真正的5V/3.3V/2.8V/1.8V CMOS驱动器输出
    和TTL输入。"