请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC1T45 您好,
我正在 使用SN74LVC1T45DBVR电压电平转换器,它位于我的ATmega2560 (工作电压为5V)和XBee (工作电压为3.3V)之间。 我在ATmega2560的TX线路和XBee的RX线路之间使用SN74LVC1T45DBVR。 ATmega2560的TX线连接到SN74LVC1T45DBVR的端口B, 而XBee的RX线连接到SN74LVC1T45DBVR的端口A。
现在,我的问题是,如果基板上的3.3V电压调节器出现故障, 而SN74LVC1T45DBVR 仍连接到VCCB引脚上的5V电压调节器,XBee会发生什么情况? XBee的RX线是否仍然通过SN74LVC1T45DBVR的端口A感应到任何电压? 或者XBee的RX线是否与ATmega2560的TX线隔离?
谢谢