This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:如果3.3V电源电压断开,我的3.3V设备会发生什么情况?

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578717/sn74lvc1t45-what-happens-to-my-3-3v-device-if-3-3v-supply-voltage-is-disconnected

部件号:SN74LVC1T45

您好,

我正在 使用SN74LVC1T45DBVR电压电平转换器,它位于我的ATmega2560 (工作电压为5V)和XBee (工作电压为3.3V)之间。  我在ATmega2560的TX线路和XBee的RX线路之间使用SN74LVC1T45DBVR。  ATmega2560的TX线连接到SN74LVC1T45DBVR的端口B, 而XBee的RX线连接到SN74LVC1T45DBVR的端口A。

现在,我的问题是,如果基板上的3.3V电压调节器出现故障, 而SN74LVC1T45DBVR 仍连接到VCCB引脚上的5V电压调节器,XBee会发生什么情况? XBee的RX线是否仍然通过SN74LVC1T45DBVR的端口A感应到任何电压? 或者XBee的RX线是否与ATmega2560的TX线隔离?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1T45页面显示:

    VCC隔离功能设计为:如果其中一个VCC输入位于GND,则两个端口都处于高阻抗状态。

    (您可能需要在电源上使用一个较弱的下拉电阻器,以确保它在发生故障时处于GND。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    像100Kohm电阻器? 或者我可以放置一个1Mohm电阻器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电阻器太小,则会浪费电能。 如果电阻器过大,切换将会很慢(这取决于电路中的寄生电容)。 1M应该没问题。