This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07输出故障

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577781/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07-output-glitch

部件号:SN74LVC1G07

SN74LVC1G07的输出故障和时间保持180毫秒

什么是函数intern导致了这种情况,谢谢

连接测试波形通道1为输出,VCC为3.3V。3.3V始终打开。

我们取出SN74LVC1G07并缩短输入和输出,但未发现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的上拉电阻器或电路的任何其他部分可能存在问题。 显示原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens Ladisch:您好!
    VCC电容器为0.1uF,拉高电阻为10K。