Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, SN74LVC2T45, TXU0204, SN74AVC2T245, SN74AXC2T245, TXU0202
线程中讨论的其他部件: SN74LVC2T45, TXU0204, SN74AVC2T245, SN74AXC2T245, TXU0202
您好, 我正在寻找2位接口解决方案,单向,双电源,非自动感应,推挽式, 用于UART和专有传感器接口。 MCU侧是3.3V CMOS逻辑,而IO设备是5V CMOS。
与UART情况一样,其他传感器也是如此:一行是MCU输出,另一行是MCU输入。 所有方向都是固定的。 简单。 您可能会说是典型的UART类应用程序。
经过数天的搜索,我在一个软件包中没有返回任何内容,这对我来说是一个惊喜。 我需要的封装是SOT23-6或类似的,在引脚之间使用0.96 mm (更差的情况下0.65 mm 是可以接受的)。
已尝试使用TI 的SN74LVC2G07DBV单电源,但仍可通过正确的上拉方式进行上下转换。 除非上拉压力过大,否则漏极开路使上升边缘过慢,不能达到合理的功耗。
已尝试使用具有 方向自动感应功能的TI TXB0102双路电源。 由于长队和难以清洁的EMI,所有自动感应芯片都振荡-无法对抗。 它们的"感应"部分非常"敏感"-容易被EMI峰值触发。
好的解决方案是TI 的SN74LV1T34DBV ,它是一个单位单向推挽电平转换器。 根据电源的不同,它转换为任何电平输出,但输入容差高达+5V。 如果未找到用于2位(1个输出和1个输入)的单封装解决方案,我们将为单个接口使用两个芯片。 印刷电路板上确实有太多的迹线和引脚,用于像UART这样简单的单个接口...
被认为是TI SN74LVC2G17DBV的一个很好的芯片,它在输入处具有施密特触发器(在嘈杂的线路中非常有用)...不幸的是,这只能从5V转换到3.3V,而不是向上。
可能是我漏掉了什么,因为很难相信没有推挽式2电源,电平转换器在3.3V和5V之间。 即使是半个世纪以前的UART接口,也建议使用具有缓慢上升边缘的上拉电阻器的漏极开路,或者使用新的“自动感应”来实现,它只适用于印刷电路板上的短线路,而不适用于电缆...
在基于CMOS芯片的开发中,3.3V和5V之间的接口转换也是相当老的要求...而UART在许多应用中一直运行很长的线路,因此不建议使用新的"自动感应"来实现这一点...
请提供建议... 我仍然希望TI有一个解决方案,但我错过了它...