https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604124/sn74abt126-enquiries
部件号:SN74ABT126您好,
根据数据表, 绝对最大额定电压规格为-0.5V至7V。
然后 ,在推荐的工作条件下,声明它应该在4.5 -5.5V上。
我的问题是,如果我们使用VCC输入来实现3.3V的电压;
1- IC是否仍将工作?
2-是否有任何影响/应用?
*该主板不是长期测试,而只是一个ICT (电路内测试)测试仪
谢谢。
此致;
Nazirul