This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT126:查询

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604124/sn74abt126-enquiries

部件号:SN74ABT126

您好,

根据数据表, 绝对最大额定电压规格为-0.5V至7V。

然后 ,在推荐的工作条件下,声明它应该在4.5 -5.5V上。

我的问题是,如果我们使用VCC输入来实现3.3V的电压;

1- IC是否仍将工作?

2-是否有任何影响/应用?

*该主板不是长期测试,而只是一个ICT (电路内测试)测试仪

谢谢。

此致;

Nazirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nazirul:
    我们提供了许多具有126功能并且设计为在3.3V下工作的器件--有没有理由不使用这些器件?

    绝对最大额定值基本上告诉您设备可以安全承受的电压范围-它不一定在所有范围内工作,但在任何地方施加电压都不会损坏。

    推荐工作条件表提供了我们在数据表上测试的值。 如果您在超出该范围的范围内操作设备,它可能会工作,但我们不保证数据表中的任何规格(电流,电压输出,定时等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys Maier,您好!

    我们使用此型号已超过两年,型号和VCC输入电压符合我们的客户规格。

    在过去的两年里,没有发生任何问题,但是我们收到的最后日期代码72和74出现了很多故障。

    问题声明;

    -输出引脚3,6,8和11测量的高电平输出(约1.7V)。 此输出引脚应处于低电平(理想情况下为0V)。

    根据逻辑表,IC需要满足能够打开连接到输出引脚3,6,8和11的LED的条件。

    但使用FAIL IC,我们看到 了高逻辑输出,这就是为什么它在ICT测试中失败。

    换用测试也是为了验证其他较旧的日期代码,结果显示故障,请遵循缺陷/可疑的日期代码72和74。

    如果我们的VCC输入电压是此问题的根本原因,我们肯定会在很长时间之前遇到此问题。  

    谢谢。

    此致,Nazirul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否联系了当地的TI销售办事处以开始故障分析(FA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已发送FA。结果通过ATE测试,曲线示踪剂无异常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心这是我们所能做的。 正如我在开始时提到的,我们无法保证在数据表推荐规格之外的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您同意我们不遵循您的建议规范。但是,根据正确的规定,IC仍然可以正常工作,因为它仍然符合工作规范。

    此外,如果 我们 未遵循您的建议规范,则根本原因是我们仅在收到的最后一批中看到此问题,即此特定的72和74日期代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naizul:

    如果设备通过ATE,则按照我们的标准,该设备是一个良好的设备,我们无法再做任何事情。

    如Emrys所述,我们仅保证设备在建议的操作条件下的操作和电气特性。 虽然设备有时可能在超出此范围的其他电压下工作,但我们不会检查这些情况。 工艺过程中的变化可能会影响我们建议的操作条件之外的操作,但不会影响设备在操作条件下的操作。

    这是在建议的操作条件之外进行设计的固有风险。 如果您这样做,它可能会工作一段时间,但它可能并不总是有效,因为我们不会对其进行测试或保证,因此它不是可靠的长期解决方案。

    如果您在3.3V Vcc下工作,则建议使用SN74LVC126这样的设备:
    www.ti.com/.../sn74lvc126a

    最佳,
    Michael。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    您声称流程中的变体可能会更改"效果"操作。
    您能否告知流程中发生了哪些变化?

    此致,
    Nazirul。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在许多其他制造因素中,兴奋剂水平,分布以及其他因素可能会在设备组之间略有变化。 在装运之前,它们均已按照数据表规格进行操作测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明兴奋剂水平和分布情况?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于兴奋剂的水平和分布,我们没有什么具体的评论。
    简而言之,关键在于工艺变化(这是任何硅工艺中固有的)可能会发生,并且会影响设备的运行。 这就是为什么所有器件都经过测试以确保它们符合我们在数据表中规定的规格的原因。

    对于建议的操作条件之外的操作,我们不会进行任何测试, 因此,如果您在我们建议的操作条件之外操作,设备可能会将其行为部分更改为部分,因为我们不保证设备在建议的操作条件之外的操作。

    我们保证在建议的内部操作,因此我们会进行测试以确保其正常工作。 我们不会在建议的操作条件之外提供任何保证,因此我们不会在这些条件之外测试我们的设备。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 我可否告知本会,已开始更改病房的日期代号72?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们不能说它会以任何方式在建议的操作条件之外运行。
    遗憾的是,我们不能说它是特定于特定日期代码之后的设备,因为理论上,该设备可能会恢复到以前在我们不知情的情况下的行为方式。

    只要该设备的运行符合数据表中明确规定的规格,我们就会交付该设备。 在这些条件之外对设备所做的任何更改都不会经过测试,因此我们不知道在建议的操作条件之外可能会发生哪些更改。

    最佳,
    Michael