请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AVC32T245 您好,
我要将控制器的1.8V信号电平转换为2.5V,以便DPHY使用。 这需要高数据速率。
那么 ,使用SN74AVC32T245将1.8V信号转换为2.5V时支持的最大数据速率是多少?
此致,
Shanu V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我要将控制器的1.8V信号电平转换为2.5V,以便DPHY使用。 这需要高数据速率。
那么 ,使用SN74AVC32T245将1.8V信号转换为2.5V时支持的最大数据速率是多少?
此致,
Shanu V
你好,Nicholas,
我们正在进行SoC开发。 因此,我们计划使用物理DPHY芯片板进行IP验证。
DPHY的接口是单端32位TX和32位RX以及许多其他控制信号。
这些是并行线路,数据速率不是Gbps。 我预计大约为400Mbps。
由于DPHY的工作电压为2.5V,因此所有这些电平必须从1.8V切换至2.5V。
那么,是否有电平转换器支持1.8V至2.5V转换的上述速度?
如果没有,那么对于1.8V至2.5V的转换,SN74AVC32T245支持的最大速度是多少?
此致,
Shanu V