This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:将1.8V信号转换为2.5V时,支持的最大数据速率是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604835/sn74avc32t245-what-is-the-max-data-rate-supported-while-translating-1-8v-signals-to-2-5v

部件号:SN74AVC32T245

您好,

我要将控制器的1.8V信号电平转换为2.5V,以便DPHY使用。 这需要高数据速率。

那么 ,使用SN74AVC32T245将1.8V信号转换为2.5V时支持的最大数据速率是多少?

此致,

Shanu V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanu:

    遗憾的是,这不是您想要的芯片。 通常使用的MIPI D-PHY是LVDS驱动器,而此IC具有带方向控制引脚的单端CMOS输入。 如果您确实有一个不是LVDS的,那么您所需的最大比特率将大约为380Mbps。

    当您说"高数据速率"时,您谈论的速度是多少? 对我来说,这可能意味着MIPI D-PHY规范的较高端,可能在一个或多个1-2.5Gbps左右。 如果您告诉我速度,我一定会帮助您找到另一个适合您需求的部件。 开始搜索LVDS中继器或转换器是一个不错的选择。

    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas,

    我们正在进行SoC开发。 因此,我们计划使用物理DPHY芯片板进行IP验证。
    DPHY的接口是单端32位TX和32位RX以及许多其他控制信号。

    这些是并行线路,数据速率不是Gbps。 我预计大约为400Mbps。

    由于DPHY的工作电压为2.5V,因此所有这些电平必须从1.8V切换至2.5V。
    那么,是否有电平转换器支持1.8V至2.5V转换的上述速度?
    如果没有,那么对于1.8V至2.5V的转换,SN74AVC32T245支持的最大速度是多少?

    此致,
    Shanu V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Shanu,

    部件容量扩展至380Mbps。  

    遗憾的是,我无法找到能够达到您目前所需速度的零件。 我将继续走其他几条路,看看我是否可以找到其他选择。

    尼克