Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74HC244, SN74LVC1G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AVC4T774 主题中讨论的其他部件: SN74HC244, SN74LVC1G34
大家好,
我的客户希望评估使用SN74AVC4T774进行1.8V至3.3V电平转换器。
SPI匹配器至从属跟踪长度为18英寸。
请帮助回答这两个问题。
1. SN74AVC4T774是否能够驱动18英寸长?
SN74AVC4T774是否可以接受VCCA和VCCB在没有电压转换器的情况下具有相同的电压?
谢谢!
SHH