This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:请求SN74AVC4T774驾驶功能支持

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74HC244, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/602366/sn74avc4t774-asking-for-the-sn74avc4t774-driving-capability-support

部件号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他部件: SN74HC244SN74LVC1G34

大家好,
我的客户希望评估使用SN74AVC4T774进行1.8V至3.3V电平转换器。
SPI匹配器至从属跟踪长度为18英寸。

请帮助回答这两个问题。
1. SN74AVC4T774是否能够驱动18英寸长?

SN74AVC4T774是否可以接受VCCA和VCCB在没有电压转换器的情况下具有相同的电压?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,SHH,

    Sn74AVC4T774的构建旨在支持SPI通信,4个信道中的每个信道都具有单独的方向控制。
    AVC系列每个通道具有12mA的驱动强度,这很好,但驱动18英寸的能力是寄生保护盖的问题,需要克服。
    Vcca和Vccb可配置为在整个电压范围内独立工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户还想在笔记本电脑应用程序的SPI总线上使用此设备。 您能否评论最大轨迹长度? 我们的产品组合中是否有任何"SPI驱动器"类型的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    由于SPI只有单向信号且速度相对较慢,我们的产品组合中有许多器件可用作驱动器,基本上是任何缓冲器(例如SN74LVC244,SN74HC244,SN74LVC1G34等)。

    最大轨迹长度不是我们可以指定的,因为它不能告诉我们系统的电气特性。 通常,18英寸痕量(如OP中所述)将具有显著的电感和电容,因此您将在远端看到一些过冲和振铃。其数量将取决于PCB的几何形状和材料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户有10英寸主板跟踪和8英寸电缆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    正如Emrys之前提到的,估计电缆和痕量电容很困难。 我估计迹线电容大约为20-30pF (假设为2-3PF/inch),电缆将增加额外的电容。
    SN74AVC4T774的每个通道的驱动电流为12mA,而LVC缓冲器设备的驱动电流强度为32mA。 AVC4T774的优点是可以为4个信号(Clk,CMD,MOSI,Miso)从主中继器到从从属中继器的SPI通信配置相同的设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    SN74AVCT774可支持的轨迹上的最大电容器规格是多少?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有指定设备可以支持的最大电容器。 该设备可支持任何上限负载,但上限越高,上升/下降时间越长,因此道具延迟越长。