请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AHCT14Q-Q1 您好,
是否可以获得SN74AHCT14Q-Q1的输出阻抗和输出级的信息? 它是怎样的? IC上没有电源时会发生什么情况?
非常感谢!
此致,Xaver
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否可以获得SN74AHCT14Q-Q1的输出阻抗和输出级的信息? 它是怎样的? IC上没有电源时会发生什么情况?
非常感谢!
此致,Xaver
回应:
100 % 未回答我的问题。 如果未提供SN74AHCT14Q且输出电压为3.3V,会发生什么情况? 在这种情况下发生了什么? 输出级是推拉级,我猜输出和VDD之间有一个二极管,对吧?
Xaver您好!
跟进。 我们是在查看AHC设备还是AHCT设备? AHCT器件必须以5V电压工作,而不能以3.3V电压工作。
在任何一种情况下,AHC或AHCT器件都具有到VCC的正钳位二极管,如下图所示,因此,如果输出电压高于VCC 0.5V,则会有电流流经此二极管。 必须将此电流限制为最大输出夹钳电流,以确保二极管不会发生故障并永久损坏设备。
最佳,
Michael