This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14Q-Q1:输出级和输出阻抗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT14Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604156/sn74ahct14q-q1-output-stage-and-output-impedance

部件号:SN74AHCT14Q-Q1

您好,

是否可以获得SN74AHCT14Q-Q1的输出阻抗和输出级的信息? 它是怎样的? IC上没有电源时会发生什么情况?

非常感谢!

此致,Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xaver您好!

    通过根据VOH和VOL规格计算输出阻抗,您可以了解输出阻抗。 除了用于加载设备的电流之外,您还可以根据来自VCC的压降来计算该值。
    例如,在IOH =-8mA时,最差的压降为560mV,因此在这种情况下,输出冲击可计算为70欧姆。 输出阻抗通常约为该值的一半,约为35欧姆,仅为典型值提供一些参考。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回应:

    100 % 未回答我的问题。 如果未提供SN74AHCT14Q且输出电压为3.3V,会发生什么情况? 在这种情况下发生了什么? 输出级是推拉级,我猜输出和VDD之间有一个二极管,对吧?

    Xaver您好!

    跟进。 我们是在查看AHC设备还是AHCT设备? AHCT器件必须以5V电压工作,而不能以3.3V电压工作。

    在任何一种情况下,AHC或AHCT器件都具有到VCC的正钳位二极管,如下图所示,因此,如果输出电压高于VCC 0.5V,则会有电流流经此二极管。 必须将此电流限制为最大输出夹钳电流,以确保二极管不会发生故障并永久损坏设备。

    最佳,
    Michael