This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FIFO体系结构,功能和应用程序

Guru**** 2542520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601511/fifo-architecture-functions-and-applications

你好,

我对以下方面的解释有疑问:    在FIFO设备上。

虽然正如我在应用说明中所指出的那样,转移能力似乎是这些设备的一个大问题,但它只发生在异步操作中? 我将在异步模式下操作,因为我将连接MCU和以不同时钟速度运行的ADC。 如何避免转移?

FIFO设备是否可以同时读取和写入,或者这些事件是否需要按顺序发生? 我希望在发送数据时读取数据。 如果不能做到这一点,我是否需要比我写的更快地阅读?

提前感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩
    可转移性问题完全是由于异步使用造成的。 同步操作时,不会违反寄存器/浮点的设置/保持。
    只要FIFO中有要读取的数据,就可以同时读取和写入。 这可以通过标志来确定/监控。

    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wade,您好!

    感谢您的快速响应。

    在某种意义上,这确实让我担心,因为我将在异步状态下工作。 我的ADC的工作速度将比我的MCU快。 因此,我必须以不同的时钟频率工作。 作为设计师,我是否需要担心元稳定性,还是FIFO逻辑块的设计者已经补偿了这一点? 如果我必须说明问题,我该怎么做? 我想要一个准确的数据采集电路,元稳定性似乎是一个大问题。

    提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩
    创建这些FIFO的设计团队不再可用。 但是,如果您能提供更多信息,这可能会帮助我更明确地回答。 您能告诉我您对FIFO感兴趣吗? 写入和读取频率? 如果您使用写入时钟为数据计时,并且没有违反输入数据的设置/保持,则您将不会看到写入FIFO的数据有任何问题。 大多数问题都与旗帜有关。
    这是您参考的应用说明中显示的示例。 存在一些与生成空标志相关的转移性。
    如果您可以管理数据而不将其完全满或完全空运行,则不会出现可转移性问题。
    此致,
    涉水