请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好,
虽然正如我在应用说明中所指出的那样,转移能力似乎是这些设备的一个大问题,但它只发生在异步操作中? 我将在异步模式下操作,因为我将连接MCU和以不同时钟速度运行的ADC。 如何避免转移?
FIFO设备是否可以同时读取和写入,或者这些事件是否需要按顺序发生? 我希望在发送数据时读取数据。 如果不能做到这一点,我是否需要比我写的更快地阅读?
提前感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
虽然正如我在应用说明中所指出的那样,转移能力似乎是这些设备的一个大问题,但它只发生在异步操作中? 我将在异步模式下操作,因为我将连接MCU和以不同时钟速度运行的ADC。 如何避免转移?
FIFO设备是否可以同时读取和写入,或者这些事件是否需要按顺序发生? 我希望在发送数据时读取数据。 如果不能做到这一点,我是否需要比我写的更快地阅读?
提前感谢您的帮助