This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:未通电状态下的输入电压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601807/sn74lvc2g17-input-voltage-in-unpowered-state

部件号:SN74LVC2G17

尊敬的团队:

LVC逻辑没有输入夹紧二极管至 VCC。 因此,通过3,3V电源,该部件可以处理5V电压。 但如果VCC断电,该部件会发生什么情况。 零件是否能在电气上继续使用? 是否 存在部分打开的风险?

非常感谢

卢茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lutz,
    电气特性表中有一个称为'Ioff'的规范,我们称之为'部分断电'

    此规格表示当Vcc为0V时,器件的输入和输出引脚将进入高阻抗状态。