请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC2G17 尊敬的团队:
LVC逻辑没有输入夹紧二极管至 VCC。 因此,通过3,3V电源,该部件可以处理5V电压。 但如果VCC断电,该部件会发生什么情况。 零件是否能在电气上继续使用? 是否 存在部分打开的风险?
非常感谢
卢茨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
LVC逻辑没有输入夹紧二极管至 VCC。 因此,通过3,3V电源,该部件可以处理5V电压。 但如果VCC断电,该部件会发生什么情况。 零件是否能在电气上继续使用? 是否 存在部分打开的风险?
非常感谢
卢茨