请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601454/txb0108-minimum-voltage-for-vcca
部件号:TXB0108您好,
我在数据表中找到了以下信息。 在1.2V和1.1V之间,哪个值是VCCA的正确值? 我正在设计一个1.1V到3.3V电平转换器, 所以我需要确认TXB0108是否支持1.1V或1.15V。
工作温度为0至80C。
谢谢。