This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:VCCA的最小电压

Guru**** 2530320 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601454/txb0108-minimum-voltage-for-vcca

部件号:TXB0108

您好,

我在数据表中找到了以下信息。 在1.2V和1.1V之间,哪个值是VCCA的正确值? 我正在设计一个1.1V到3.3V电平转换器, 所以我需要确认TXB0108是否支持1.1V或1.15V。

工作温度为0至80C。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Di,
    引脚功能表中似乎有一个您指出的拼写错误,即1.1V应为1.2V。

    我应该注意,如果您可以提供1.2V作为TXB0108的参考,它将能够从1.1V输入转换为3.3V输出--器件的V_IH被列为0.65 VccA*VccA,在1.2V的VccA下,它将是0.78V。

    此设备很可能会在1.1V的VccA下继续工作,但我们无法保证,因为我们的所有表征仅完成到1.2V。