This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:当环境温度为60°C时。 TXB0108可以工作@ VCC=1.8V

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619411/txb0108-when-ambient-temp-60-degc-the-txb0108-can-t-work-vcc-1-8v

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件: TXB0304

大家好,

当环境温度=60°C且1.8 时,作为Taitle。 TXB0108无法运行。

但是环境温度为30-40,可以正常工作。 当VCC=3.3V时。 它可以运行。

这是我的示意图。

  当VCC=1.8V且环境温度=60°C时,您能否请求帮助以提供最大数据速率??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海宝,
    我已通知相应的应用程序专家,他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宝,

    当您说它在60C下不工作时,请告诉我什么是错误的。
    您运行的数据速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宝,
    另外,我也注意到了一些事情。
    有2个浮动通道,请将它们连接到GND。
    I/O上也有上拉电阻器,这在TXB上不建议使用。

    最大数据速率在数据表中指定。 它高度依赖于输出端的上限负载。什么是输出负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!
    感谢您的回复。

    这目前用于40M SDIO交换机(标准SDIO接口)。

    详细说明:
    1.在60°C,40M时钟+ 1.8V VccA和VccB ==>长运行SDIO。 "失败"
    2.在60°C时,“30M”时钟+ 1.8V VccA和VccB ==>长运行SDIO。 没问题

    3.在60°C时,40M时钟+"3.3Vcca" VccA和VccB ==>长运行SDIO。 没问题
    4.在40°C,40M时钟+ 1.8V VccA和VccB ==>长运行SDIO。 没问题

    他们需要知道。 它看起来像温度限制了数据速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宝,

    在我看来,在1.8V电压下时钟的数据速率是40MHz。 TXB数据表提到数据速率最高为52Mbps (1.8Vcca和Vccb时为26MHz)
    在3.3Vcc,数据速率为100Mbps (~50MHz),因此3.3V的情况下40MHz操作没有问题。
    数据速率也取决于负载上限,数据表上的额定数据速率为15pF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宝,

    此解决方案的替代方案是TXB0304,它具有更强的驱动强度,因此与TXB0108相比,它支持更高的封盖负载。 数据速率规范高于TXB0108。
    对于1.8V或3.6Vcc,它可以支持60MHz @ 50pF的负载。
    您需要在此处填写其中2个来完成8个渠道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!
    您可以提供帮助吗??
    数据表上下面的解释在哪里?

    TXB数据表是指在3.3Vcc时,数据速率高达52Mbps (1.8Vcca和Vccb为26MHz),数据速率为100Mbps (~ 50MHz)。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB0108数据表第7页中的表6.8。 我看的是1.8V的Vcca和Vccb案例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!
    感谢您的大力支持。

    我知道这个表6.8。
    这是52Mbps @1.8V,为什么它只达到26Mbps。


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    56Mbps为26MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!
    感谢您的大力支持。

    我知道这个表6.8。
    但这是52Mbps @1.8V,为什么它只达到26Mbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据速率也取决于加载条件。 TXB驱动器不能超过70pF,且数据速率被指定为15pF负载。
    什么是输入频率? 什么是电容负载? 为什么IO线路上有上拉电阻器?