This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:CD74HC4046A的说明,用于替换参考CD4046BH

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B, SN74AUC08, SN74S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/621109/cd74hc4046a-clarification-on-cd74hc4046a-to-replace-the-reference-cd4046bh

部件号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他部件:CD4046BSN74AUC08SN74S08

尊敬的团队:

我的客户希望了解此部件的详细信息,您能提供帮助吗?

"我们使用参考CD74HC4046APWR替换参考CD4046BH (安装在正在更换的混合动力箱中)。 CD74HC4046数据表简介中写道:“HC4046A和HCT4046A是高速硅栅CMOS器件,与CD4046B兼容”。

那么为什么CD74HC4046APWR电路的PC3OUT输出在CD4046B电路上被称为Zener?

事实上,这并不会让我们感到尴尬,因为我们不使用输出PC3OUT输出。 但是,当我们使用引用而不是另一个引用时,操作不相同。 例如,对于R1 / R2和C1的相同值,VCO的输出频率不同。 是否有匹配2 个参考的输出频率的查找表?

一般来说,这两个组件之间的兼容性和不兼容性是什么?”

谢谢,Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime:

    在数据表中,它指出:

       “HC4046A”和“HCT4046A”是高速硅栅CMOS器件,与“4000B”系列的CD4046B引脚兼容。

    这表明这些设备的引脚非常相似,在大多数情况下可以直接更换。 正如您的客户所指出的那样,HC (T) 4046A器件具有一个三相比较器电路PC3而不是内置的齐纳二极管,这是一个明显的区别。

    这些设备不相同,但它们适用于相同的应用,具有"4046"功能(PLL + VCO)。

    这种引脚兼容性在逻辑器件中是常见的,例如,“08”功能始终是同一引脚配置中的四路2输入和门,但是SN74AUC08不能在与SN74S08相同的应用中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maier,

    感谢您的澄清,  

    请查找客户的其他问题,

    我们使用集成电路CD74HC4046APWR,其数据表上写有:"Data sheet acquired from Harris Semiconductor (从Harris Semiconductor获得的数据表)"。

    我想知道您的制造流程是否与Harris电路相同?

    更一般地说,我想知道您的CD74HC4046APWR集成电路是否100 % 与您的芯片兼容,现在已经停产的CD54HC4046H?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime:

    军用级(又称"54")设备的内部版本通常与商用(又称"74")设备的内部版本非常不同。  CD74HC4046APWR可能与CD54HC4046H有显著不同。 通常情况下,这些差异在于冗余电路和抗辐射制造技术等方面,这些技术显然比商用等效部件中的方法复杂得多,成本也高得多。

    您是否正在寻找高可靠性,军用或空间级PLL设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maier,

    请在下面查找客户反馈,以阐明他们的背景

    我们过去在定制混合集成电路中使用CD54HC4046H… 为了降低成本并解决过时问题,我们现在使用参考CD74HC4046APWR。 但由于周围的胶水是一样的,这两个组件的运行方式似乎并不相同… 例如,锁定时间。

    硬化制造技术是否是造成差异的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可能的-我在数据表中看不到锁定时间的说明,因此这可能是未记录的两者之间的差异。

    他们能否分享一个原理图? 对我从未见过的电路进行故障排除非常困难。