This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
请告诉我 ,在VccA或VccB未提供电压时,IO端口的状态是什么?
我了解OE引脚必须连接到低电平位置,直到Vcca和Vccb完全倾斜且稳定。
此致,
柳枝
您好Rao San,
感谢您的回复。
请告诉我以下情况的A/B端口状态
Vcca | Vccb. | OE | 端口 | Bport |
浮动 | 3.3V | 高 | ||
0伏 | 3.3V | 高 | ||
3.3V | 浮动 | 高 | ||
3.3V | 0伏 | 高 | ||
浮动 | 3.3V | 低 | 高Z? | 高Z? |
0伏 | 3.3V | 低 | 高Z? | 高Z? |
3.3V | 浮动 | 低 | 高Z? | 高Z? |
3.3V | 0伏 | 低 | 高Z? | 高Z? |
3.3V | 2.5V | 高 | ||
3.3V | 2.5V | 低 | 高Z? | 高Z? |
0伏 | ≧0V | 低 | 高Z? | 高Z? |
此致,
柳枝
[报价用户="Ryuji"]
Vcca | Vccb. | OE | 端口 | Bport |
浮动 | 3.3V | 高 | ||
0伏 | 3.3V | 高 | ||
3.3V | 浮动 | 高 | (可能违反权力回收) | |
3.3V | 0伏 | 高 | 违反建议的电源条件Vccccca<=Vccb | |
浮动 | 3.3V | 低 | Hi-Z | Hi-Z |
0伏 | 3.3V | 低 | Hi-Z | Hi-Z |
3.3V | 浮动 | 低 | Hi-Z (违反功率记录) | Hi-Z (违反功率记录) |
3.3V | 0伏 | 低 | 违反建议的电源条件 | |
3.3V | 2.5V | 高 | 违反建议的电源条件 | |
3.3V | 2.5V | 低 | 违反建议的电源条件 | |
0伏 | ≧0V | 低 | 嗨 | Hi-Z |
此致,
柳枝
[/引述]