This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:未为VccA或VccB提供电压时的IO端口状态

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/620253/txs0108e-io-ports-state-when-vcca-or-vccb-is-not-supplied-voltage

部件号:TXS0108E

您好,

请告诉我  ,在VccA或VccB未提供电压时,IO端口的状态是什么?

我了解OE引脚必须连接到低电平位置,直到Vcca和Vccb完全倾斜且稳定。

此致,
柳枝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,柳枝,

    请说明Vcca或Vccb的含义。 其中一个电源供电时,另一个电源供电时是否处于浮动状态?
    如果不提供,则表示它是浮动的还是保持在0V?
    Vcca必须始终小于或等于Vccb。 在向上和向下斜坡期间,如果Vcca > Vccb,则可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rao San,

    感谢您的回复。
    请告诉我以下情况的A/B端口状态

    Vcca Vccb. OE 端口 Bport
    浮动 3.3V
    0伏 3.3V
    3.3V 浮动
    3.3V 0伏
    浮动 3.3V 高Z? 高Z?
    0伏 3.3V 高Z? 高Z?
    3.3V 浮动 高Z? 高Z?
    3.3V 0伏 高Z? 高Z?
    3.3V 2.5V
    3.3V 2.5V 高Z? 高Z?
    0伏 0V 高Z? 高Z?


    此致,
    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ryuji"]

    Vcca Vccb. OE 端口 Bport
    浮动 3.3V
    0伏 3.3V
    3.3V 浮动 (可能违反权力回收)
    3.3V 0伏 违反建议的电源条件Vccccca<=Vccb
    浮动 3.3V Hi-Z Hi-Z
    0伏 3.3V Hi-Z Hi-Z
    3.3V 浮动 Hi-Z (违反功率记录) Hi-Z (违反功率记录)
    3.3V 0伏 违反建议的电源条件
    3.3V 2.5V 违反建议的电源条件
    3.3V 2.5V 违反建议的电源条件
    0伏 0V Hi-Z


    此致,
    柳枝

    [/引述]