This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:降档QUESTON

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619312/lsf0204-down-shift-queston

部件号:LSF0204

大家好,

阅读LSF0204数据表和应用手册后,

客户和我都无法理解的是,为什么下面的红色标记不需要上拉电阻器?

因为Vcc 1V比Vref_B电压小得多。 我无法理解这将如何工作(我的意思是B4引脚处会出现什么电压?),请告诉我,谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    不错的地方 电路的绘制方式目前A4上的信号将直接传输到B4,从而在红圈处产生1.8V的信号。 这可能不是谁画这条路的意图。

    数据表中有错误。 为了使此操作正常工作,Vref_A处的电压需要为1.0V,并且将VPU_2连接到Vref_A的导线需要拆除(此外,Vrev_A应为Vref_A。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈!
    我们是否可以在不改变Vref_A电压的情况下,在红色标记处添加额外的上拉电压1V?
    这是否可行?
    谢谢。
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,LSF0204将不会在设定的阈值(1.8V)下触发。 如果您需要解决问题,一个选择是添加一个钳位二极管,将1.8V信号限制为1V,但也必须有一个串联电阻器来限制通过二极管的电流, 这与拥有一名翻译的目的有些不同。

    最佳解决方案是将参考电压设置为1V。 所有其他信道在阈值较低的情况下仍可正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我不理解的。 请允许我提出更多问题。 Vrev_A和Vrev_B如何在设备内工作? 如果它充当上拉电阻器,那么为什么需要额外的上拉电阻器? 感谢您的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据表的10.2 部分有一个非常好的结构图

    FET阈值电压由Vref_A设置 实际上,当任何输入接近(或高于)阈值时,FET将进入高阻抗模式。 当输入低于阈值时,FET打开。

    通常,上图说明了LSF译员的工作方式。  在此图中,驱动器设备强制B1针脚过低,这导致A1也过低。  如果B1被强制为高电阻,则FET将变为高阻抗,并且A1将被拉至V_A至R_A1。

    我知道这个设备系列有点难理解。  我们目前正在制作一个视频系列,以便更好地解释它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    在上图(LSF内部)中,B侧位于左侧,但在数据表方框图中,左侧是A,它们是指同侧还是不同?
    我的理解是,此设备的工作方式只允许电流从右侧到左侧,而不是从另一个方向流动,对吗?
    因此,在上图(LSF内部)中,Vb应低于/等于VA +余量。
    如果B1处的电压显示为1.8V (通过Vb向上拉)实际上高于VA,则VA将无法夹紧右侧设备的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A侧和B侧的标签正确无误--为了方便,我在绘图中调换了两侧。

    电流可通过两个线路通过LSF设备。  设备受电压控制--如果(VG - VS)> Vtn,电流将通过。  由于VG是一个设置的偏置值,因此VS是唯一可以影响FET状态的值。

    设备最令人困惑的部分是,没有设定的'源'和'源'--'源'通常被标识为FET的侧面,它与主体短路,但在这种情况下,主体连接到地面,并且引流/源是对称的。

    (从 https://electronics.stackexchange.com/questions/21.2768万/p-chanel-mosfet-series-configuration借用图像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你非常乐于助人,也是一篇很好的文章,非常感谢。

    最后一个问题(抱歉),我可以知道Vref_B的用途吗? Vref_B电压与针脚B1~B4电压无关?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一内部原理图可能会使事情变得更加清晰:

    **一个小的校正,Vref_B是外部引脚名称--它应该标记在电阻器的另一侧。  很抱歉混淆了**

    在这里,您可以看到每个通道的栅极电压(以红色显示)与Vref_A和Vref_B生成的偏置电压直接相关

    这就是为什么必须将Vref_A设置为与设备一起使用的最低电压的原因。 否则将不起作用。 在混合电压系统中,这可能有点问题,例如,5V信号线的电压通常低于1.35V,但如果设定了如上所示的阈值,则1V信号将显示为'high (高)'。  只有一些情况不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!

    您的图表确实有助于我回答我之前的所有问题!

    你就是那个人!! =)

    Andrew