This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106

Guru**** 2784685 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXB0304, TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619264/txb0106-txb0106

部件号:TXB0106
主题中讨论的其他部件: TXB0304TXB0302

大家好,

我正在使用TXB0106电压电平转换器与LE910模块进行接口。

我对译员的VOL和VOH级别有疑问。

为了更好地理解,我将在 此处附上图片

我正在提供VCCA = 1.8V和VCCB = 3.3V。

正如您从以上图像Vola =0.4V (最大值)@ –40°C至85°C中所看到的,但我的模块LE910可接受的最大值为0.35V。 它是否正常工作或产生任何问题@ 0°C至50°C? Vola max @  0°C至50°C的值是多少??

VOHA = 1.4V最小值@ –40°C至85°C,但 我的模块LE910可接受最小值1.5V。 它是否正常工作或产生任何问题@ 0°C至50°C? VOLH最小值@ 0°C至50°C的值是多少??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LE910输出只能提供1 mA,而TXB输入至少需要2 mA。

    您真的需要一个具有自动方向感应功能的双向转换器吗? 您在每个方向上使用多少个信号? 您不能使用单向或方向控制的转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Clemens!
    是的,我需要一个具有自动方向感应功能的双向转换器。
    我在每个方向上使用5个信号。
    我不想使用主板上的硬件配置设置来选择方向,而且主板上空间不足,我不能使用单向控制转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡兰

    由于空间限制和对自动方向感应要求的需要,您的选项缩小到TXB或TXS设备。
    我不建议使用LSF,因为在偏置和转换时需要外部上拉电阻。
    TXB的驱动装置较弱,无法驱动大于70pf的大容量负载。 为VOH提供的规格表可以更好地为每个特定电压定义,但是,我们必须按照给出的最坏情况来定义。给出的最坏情况是PVT角箱,标称设备的性能将比提到的规格好得多。
    驱动器对2mA驱动强度的要求是有效切换克服TXB内部4K电阻的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Shreyas。

    您能告诉我驱动 器强度需要TXSxxx系列驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请推荐合适的电压电平转换器双向或单向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡兰

    我已在 此处筛选了双向和单向转换设备列表

    您可以考虑使用支持较低音量和较高VOH的TXB0304和TXB0302。 但是,它需要更强的驱动强度才能切换方向。

    请告诉我您的决定。