Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXB0304, TXB0302
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/619264/txb0106-txb0106
部件号:TXB0106主题中讨论的其他部件: TXB0304, TXB0302
大家好,
我正在使用TXB0106电压电平转换器与LE910模块进行接口。
我对译员的VOL和VOH级别有疑问。
我正在提供VCCA = 1.8V和VCCB = 3.3V。
正如您从以上图像Vola =0.4V (最大值)@ –40°C至85°C中所看到的,但我的模块LE910可接受的最大值为0.35V。 它是否正常工作或产生任何问题@ 0°C至50°C? Vola max @ 0°C至50°C的值是多少??
VOHA = 1.4V最小值@ –40°C至85°C,但 我的模块LE910可接受最小值1.5V。 它是否正常工作或产生任何问题@ 0°C至50°C? VOLH最小值@ 0°C至50°C的值是多少??