This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:tps38.6万和lsf0108上拉电阻器问题

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/617927/lsf0108-tps386000-and-lsf0108-pull-up-resistor-issue

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他部件:TPS38.6万

你好

  我有一个原理图,电源序列芯片TPS3.86万输出需要连接电平转换器,TPS3.86万电源和上拉电压为5V, LSF0108 需要转换为3V3。

  根据TPS3.86万的数据表,我需要使用一个电阻器,该电阻器上拉复位值不应小于10k,但lsf0108data数据表建议上拉电阻器为470R

我需要什么价值,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TPS38.6万具有漏极开路输出,这意味着输出可以被拉至小于或等于器件限制的任何电压-在此情况下为7V (绝对最大额定值表)。 此应用程序不需要级别转换器。 只需通过上拉电阻器将漏极开路连接至3.3V。 作为一个附带说明,此最大电压与设备的低电压无关--如果您输入5V或其它电压,您仍可以将输出向上拉至最大7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maier
    感谢您的回放,因为在PCBA上,tps38.6万的输出已经达到5V,因此在tps38.6万和CPLD之间有一个电平转换器。
    现在,在PCBA上,上拉电阻器参考了lsf0108数据表,值是470R,但当我今天阅读数据表时,我发现,tps38.6万建议输出上的上拉电阻器不应小于10k,
    请为我检查,如果tps38.6万和lsfg0108正常。我是否需要更改上拉电阻的值?

    请参阅参考下图,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处的限制因素是TPS设备的驱动电流。 看起来(从数据表),该器件只能在每个重置引脚中吸收~1mA的电流。 这意味着您的上拉电阻需要调整大小,以将电流限制为最大1mA。

    进行一些快速计算,假设最差的5V + 10 % = 5.5V,则电阻器至少需要:

    R = 5.5 / 0.001 = 5.5 千欧。

    这是简短的版本--如果你只是把上拉电阻换成10千欧,它应该工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maier
    非常感谢,我会根据您的建议来做。