请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LSF0108 主题中讨论的其他部件:TPS38.6万,
你好
我有一个原理图,电源序列芯片TPS3.86万输出需要连接电平转换器,TPS3.86万电源和上拉电压为5V, LSF0108 需要转换为3V3。
根据TPS3.86万的数据表,我需要使用一个电阻器,该电阻器上拉复位值不应小于10k,但lsf0108data数据表建议上拉电阻器为470R
我需要什么价值,谢谢