This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输入Hi-Z时的输出状态

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/635849/txb0108-output-status-when-input-hi-z

部件号:TXB0108

大家好,

 

如果信号路径是从端口(1.2V)到B端口(3.3V)。   如果端口的信号更改为High Z,该怎么办?  在这种情况下,输出B端口的状态是什么?

谢谢

Lilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:
    由于TXB0108基本上配置为锁存器,因此B端口(和A端口)将保持上次活动状态,直到强制进入新状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

     

    如果客户由于通信协议请求而将1位设置为High-Z,而其他7位必须同时保持活动状态,该怎么办?  是否仍然正常工作?   

    锁扣的最长时间是多久?  如果它 保持较长的时间(如几个月),仍然安全吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:
    您是否说TXB0108的一个通道将连接到高阻抗I/O,其他通道将继续正常工作? 如果是这样,它将按我上述描述的方式工作。 一个通道不会影响其他通道。

    闩锁没有时间限制,但需要电源。 如果设备关闭,它将不再保留原始状态,并在启动时具有未知级别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。
    谢谢你,Emrys。