请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/633870/sn74avc4t245-schematic-review
部件号:SN74AVC4T245主题中讨论的其他部件:SN74AVCH4T245,
大家好,
您能否帮助查看我的客户的以下应用电路? 客户仅使用端口1进行数据通信,端口2被保留。
- 如果客户 不使用端口2,则必须通过10千欧电阻器将2OE连接到VCCA,是否正确?
- 如果端口2为保留端口,则端口2的输入/输出信号是否有任何要求?
- 在客户的批量生产产品中,他们发现2台设备具有多余的ICCA电流(约4mA),您认为与他们的设计有关,还是我们需要进行IC电平分析? https://e2e.ti.com/support/logic/w/logicfaq/ICCA-POWER-thermals#Question02 根据此链接,3539.04 的增加是uA,而不是mA。
此致,
东宝