This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:示意图查看

Guru**** 2594390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AVCH4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/633870/sn74avc4t245-schematic-review

部件号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他部件:SN74AVCH4T245

大家好,

您能否帮助查看我的客户的以下应用电路? 客户仅使用端口1进行数据通信,端口2被保留。

  1. 如果客户 不使用端口2,则必须通过10千欧电阻器将2OE连接到VCCA,是否正确?
  2. 如果端口2为保留端口,则端口2的输入/输出信号是否有任何要求?
  3. 在客户的批量生产产品中,他们发现2台设备具有多余的ICCA电流(约4mA),您认为与他们的设计有关,还是我们需要进行IC电平分析?  https://e2e.ti.com/support/logic/w/logicfaq/ICCA-POWER-thermals#Question02 根据此链接,3539.04 的增加是uA,而不是mA。

此致,

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题2和3,从 https://e2e.ti.com/support/interface/voltage_level/f/391/t/58.8818万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AVC4T245获取一些信息,对于未使用的端口2,必须  将2ax或2Bx连接到GND。 您是否认为这可能是2件故障的根本原因(ICCA比正常设备消耗的电流过多)?

    既然这个项目有MP,我们是否可以用 SN74AVCH4T245替换SN74AVC4T245来解决这个问题? 或者客户必须更改其原理图/ PCB?

    此致,

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao

    1.是的,将端口2的OE引脚固定在高位,以禁用这些端口。
    2.这些端口仍具有必须定义的输入,以确保浮动输入不会产生多余的电流消耗。 您应将所有端口2引脚绑定到GND,以确保从VCC到GND的电流没有产生过大电流。
    3.对于某些器件,这种电流在mA范围内很容易产生,所以这并不是完全意外的。

    如果您无法更改用于此设备的布局,则SN74AVCH4T245的降压替换件应起作用,因为它将确保未使用的输入处于定义的状态,以限制电流。
    如果您使用总线保持设备,建议不要在I/O引脚上进行上拉。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的回复。
    实际上,我建议客户将2OE绑定到GND,这使得端口2启用,同时,端口2输入通过软件被拉低,并使端口2输出保持浮动。 这样可以吗?
    或者让客户使用SN74AVCH4T245,如果是,2OE和端口2输入如何?

    最佳,
    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,
    CMOS设备的输出可以始终保持浮动-只是需要在有效级别终止的输入。