This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:开机时SN74LVC1G11DRYR输出行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/635840/sn74lvc1g11-sn74lvc1g11dryr-output-behaviour-while-power-up

部件号:SN74LVC1G11
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G125

您好,

能否保证在通电时输出(Y)保持低电平(如果至少有1个输入为0V)? 或者,在达到最低电源电压之前,输出是否必须"移动/移动"?

谢谢!

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andreas:
    SN74LVC1G11只能通过数据表保证在1.65 和5.5V之间正常工作。 我没有此设备在1.65V以下运行时的测试数据。

    话虽如此,如果输入处于定义的低状态,通常在通电期间输出将保持低电平,但在某些情况下,在某些逻辑设备上会出现小故障。 通常,这些电压在FET的接通电压(~850mV)周围发生,通常会在恢复到~0V之前短时间跟踪电源。

    您的系统是否对类似这样的小故障敏感? 有一些可能的解决方案,如果是,您可以共享您的应用程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    非常感谢-为了避免误解,您能否查看以下内容:  

    应用:

    -         第1和第2个输入:来自处理器的信号(在加电时可能会上升)

    -         第三个输入:重置信号(在加电时为0V)

             想法:加电时,栅极的输出电压应始终小于0.25V (如果我们可以定义最大浮点时间,则小于0.9V?)

     使用SN74LVC1G11是否可以实现此目的?

    此致,

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    我们不能保证只使用此设备时所述的操作,但是您可以将SN74LVC1G125添加到输出中,以保证在达到所需的工作电压之前获得高阻抗输出。 在这种情况下,还需要启用信号,但如果绝对需要在开机期间保持低输出,则这是我知道的唯一解决方案。

    我建议的电路:

    下拉电阻值可以非常大(例如:100K)。 它们仅用于在启动过程中保持线路低电平。