请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TICPAL22V10Z-25C 您好,
我的客户有以下问题:
此部分有两种不同的模式:Turbo模式和零功率。 使用零电源时,数据表中会显示, 如果40ns内没有任何输入活动,设备将会关闭。 在我们的系统中,我们看到两种不同模式下设备之间的电流差为70mA-80mA。 我知道使用零功率模式会有速度损失,但我不理解内部逻辑或输出如何处理断电。
1. TI是否有人可以解释在发生断电时我们的输出是否仍在驱动
2.即使在断电模式下,PAL (已保存状态)内部的数据如何保持有效?
谢谢!
路易