This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICPAL22V10Z-25C:断电期间的操作

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/635159/ticpal22v10z-25c-operations-during-power-down

部件号:TICPAL22V10Z-25C

您好,

我的客户有以下问题:

此部分有两种不同的模式:Turbo模式和零功率。 使用零电源时,数据表中会显示, 如果40ns内没有任何输入活动,设备将会关闭。 在我们的系统中,我们看到两种不同模式下设备之间的电流差为70mA-80mA。 我知道使用零功率模式会有速度损失,但我不理解内部逻辑或输出如何处理断电。

1. TI是否有人可以解释在发生断电时我们的输出是否仍在驱动

2.即使在断电模式下,PAL (已保存状态)内部的数据如何保持有效?

谢谢!

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易,
    不幸的是,这些设备都是相当陈旧的。 我将看到我可以挖掘哪些信息来帮助回答这个问题。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易,
    我没有找到关于Turbo位如何工作的确切描述。 但是,很明显,它只会影响设备的速度。 输出仍将被驱动。
    我猜测在设置此项时,会禁用一些内部偏置以节省电量。 当检测到转换时,必须重新启用偏置电路以传播信号。 这会导致延迟。

    在我的所有研究中,我注意到的唯一影响是对性能和功率的权衡。
    我相信有更准确的描述,说明这在某处是如何运作的。 不过,我有信心回答上述问题。
    如果这回答了您的问题,请单击"这个已解决的我的问题"
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wade:

    仅供说明:
    1)您说在断电时输出仍将被驱动?
    您能否提取范围跟踪或显示某种数据来确认这一点?
    2)您说您推测内部偏压被禁用以节省电量(断电模式),因为在重新启用偏压时会发生延迟,您是否还能获取此范围的轨迹?

    非常感谢您的辛勤工作,
    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易,
    很遗憾,我没有现成的设备或编程站。
    但是,可以断定,当Turbo位关闭时,设备仍在运行,并且设备进入“零”电源状态。 零功率或断电术语会产生误导。 它应该真正被称为待机模式。
    涡轮模式仅影响动态参数。 这可以从所有动态规格中看到。
    涡轮模式不会影响直流规格。 因此,它们仍然是被驱动的。
    此外,如果零功率模式在进入待机状态时不能驱动,它将完全无用。

    专门回答您的问题。
    1)是
    2)数据表显示了传播延迟CLK到Q的标准化图解,且设置了turbo位,而不是。 它还具有两种电流与频率的曲线图。 随着频率的增加,进入待机模式所节省的电量也会减少。 当涡轮模式关闭时,计数器的操作不受影响。 此外,受涡轮模式影响的所有交流参数都有单独的规格,指示极限值的差异。

    此致,
    涉水