https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/633804/help-selecting-devices
主题中讨论的其他部件:SN74AHC1G08, SN74AHC1G32, TL331-Q1, TLV760This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/633804/help-selecting-devices
主题中讨论的其他部件:SN74AHC1G08, SN74AHC1G32, TL331-Q1, TLV760您好,John:
您是否尝试过 在TI.com 网站上使用参数搜索?
您必须单独搜索每种类型的设备(例如, 和门位于逻辑->下,门和比较器位于放大器->比较器下),但您可以将上面列出的所有要求输入搜索并缩小部件列表范围,包括封装,电压和技术系列。
我进入和门参数搜索页面并为 您构建了一个示例搜索。 选择设备最困难的部分可能是在不同的技术系列之间进行选择(至少在逻辑方面)。
在我的搜索中,有来自HC和AHC系列的零件,这两个零件都能满足您的要求。 您可以阅读我们 的逻辑指南中的差异。
至于电源要求,这是一个复杂得多的主题。 如果你只是想要线性稳压器,你可以在LDO中找到它们,但我建议尝试 一下Webench设计中心,在这里你可以输入你的要求,并获得大量的选项来满足你的电力需求。
Emrys您好,
感谢您向我展示搜索示例,并帮助我选择逻辑系列。
此外,我知道我需要一个监管机构,但如果你没有向我指过LDO,我永远也找不到我想要的。
逻辑指南对于选择软件包类型最有用。
我最终选择了以下设备。
[SN74AHC1G08单路2输入正与门DBV封装5引脚SOT-23](www.ti.com/.../sn74ahc1g08.pdf)
[SN74AHC1G32单路2输入正或门DBV封装5引脚SOT-23](www.ti.com/.../sn74ahc1g32.pdf)
[TL331-Q1单差分比较器SOT-23 (DBV)](www.ti.com/.../tl331-q1.pdf)
[TLV76.01万mA,30V固定输出线性电压稳压器](www.ti.com/.../tlv760.pdf)
现在我需要制作电路板。
我已经有很多年没有设计过电路板了。
您是否会推荐允许我使用TI SOT-23器件的设计软件?
如果提供了使用设计软件生成的文件,您会推荐一家能够生产几块电路板的供应商吗?
非常感谢您的帮助
您好,Michael:
感谢您将我推向工作台。
Emrys在他的帖子中提到了这一点,但我一直忙于寻找从未跟进过的设备。
它看起来很棒,而且Youtube上似乎有很多关于如何使用它的视频。
甚至还有一个关于如何将工作台与Altium的电路Maker配合使用的问题。
实际上,我需要做的只是设计电路板,以使用良好的设计实践来容纳上一篇文章中提到的TI部件。
如果您向初学者推荐任何TI官方教程,我将非常感谢您了解这些教程。
再次感谢您的帮助,
John