This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助选择设备

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08, SN74AHC1G32, TL331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/633804/help-selecting-devices

主题中讨论的其他部件:SN74AHC1G08SN74AHC1G32TL331-Q1TLV760
您好,
我需要帮助为包含以下内容的电路选择设备:
1和门,  
1或门,  
1比较器,和
1 个或多个稳压器  
最好采用双列直插式封装形式。  
这是用于管理Raspberry PI项目中的电源。
如果有一个包含所有这些功能的芯片,那将是理想的选择。
如果不是,那么我很乐意使用独立设备。
如果DIP格式不提供,则我愿意使用不同类型的封装。
如果项目产生良好的效果,那么我就有一个市场来销售许多此类设备。
逻辑门和比较器将由3.3 伏特供电,当逻辑信号高时,必须产生大约3.3 伏特。
这些器件将用于与Raspberry PI上的3.3 volt GPIO输入和输出引脚进行通信。
其中一个电压调节器将用于为上述芯片供电。  
需要某种类型的电压调节,因为芯片的电源将在3.3 和5.5 伏之间变化,具体取决于蓄电池是否为电路供电或5.5 伏电源是否已插入。
理想情况下,逻辑门和比较器上的输入将具有5.5 电压容差,并且输出将提供大约3.3 电压。 如果是这样,我就不需要任何其他东西了。
另一方面,如果逻辑门和比较器上的输入不能承受5.5 电压,则我需要一些方法来调节其输入的电压。 这是因为输入电压可能是3.3 伏或5.5 伏,具体取决于当时使用的是3.3 伏蓄电池还是5.5 伏电源。
请帮我选择符合上述标准的设备吗?
感谢您的帮助,
John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    您是否尝试过 在TI.com 网站上使用参数搜索?

    您必须单独搜索每种类型的设备(例如, 和门位于逻辑->下,门和比较器位于放大器->比较器下),但您可以将上面列出的所有要求输入搜索并缩小部件列表范围,包括封装,电压和技术系列。

    我进入和门参数搜索页面并为 您构建了一个示例搜索。 选择设备最困难的部分可能是在不同的技术系列之间进行选择(至少在逻辑方面)。

    在我的搜索中,有来自HC和AHC系列的零件,这两个零件都能满足您的要求。 您可以阅读我们 的逻辑指南中的差异

    至于电源要求,这是一个复杂得多的主题。 如果你只是想要线性稳压器,你可以在LDO中找到它们,但我建议尝试 一下Webench设计中心,在这里你可以输入你的要求,并获得大量的选项来满足你的电力需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您向我展示搜索示例,并帮助我选择逻辑系列。

    此外,我知道我需要一个监管机构,但如果你没有向我指过LDO,我永远也找不到我想要的。

    逻辑指南对于选择软件包类型最有用。

    我最终选择了以下设备。

    [SN74AHC1G08单路2输入正与门DBV封装5引脚SOT-23](www.ti.com/.../sn74ahc1g08.pdf)
    [SN74AHC1G32单路2输入正或门DBV封装5引脚SOT-23](www.ti.com/.../sn74ahc1g32.pdf)
    [TL331-Q1单差分比较器SOT-23 (DBV)](www.ti.com/.../tl331-q1.pdf)
    [TLV76.01万mA,30V固定输出线性电压稳压器](www.ti.com/.../tlv760.pdf)

    现在我需要制作电路板。

    我已经有很多年没有设计过电路板了。

    您是否会推荐允许我使用TI SOT-23器件的设计软件?

    如果提供了使用设计软件生成的文件,您会推荐一家能够生产几块电路板的供应商吗?

    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的跟进。 我们很高兴您能够为您的设计选择所需的零件。

    以下链接介绍了一些软件包,您可以将其用于我们的零件的PCB导出。 (所有将支持SOT-23封装)
    www.ti.com/.../export.html

    还有许多免费的PCB设计工具,例如Altium的电路Maker,您可以使用(我认为它是个人使用,而不是商业使用,但我们不特别认可任何工具)。

    对于板的构建,有时取决于您所在的位置。 最好是用谷歌搜索这个,看看什么适合你.

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您将我推向工作台。  

    Emrys在他的帖子中提到了这一点,但我一直忙于寻找从未跟进过的设备。

    它看起来很棒,而且Youtube上似乎有很多关于如何使用它的视频。

    甚至还有一个关于如何将工作台与Altium的电路Maker配合使用的问题。

    实际上,我需要做的只是设计电路板,以使用良好的设计实践来容纳上一篇文章中提到的TI部件。

    如果您向初学者推荐任何TI官方教程,我将非常感谢您了解这些教程。

    再次感谢您的帮助,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,您好!
    Webench团队似乎有一个网站,上面有很多视频( www.ti.com/.../webench-videos.html )-您可以尝试浏览这些视频,看看是否有所帮助。 如果遇到任何问题,您也可以直接发布到Webench论坛,与这些人联系。