This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:多个换档杆一个接一个。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632671/lsf0102-multiple-shifter-one-after-the-other

部件号:LSF0102

您好,

我们对LSF0102的使用是否是我们的系统存有疑问。 我们很少在两个LSF之间出现随机的'巴士挂起'。

我们的原理图是否正确? 我们可以做些什么来提高可靠性? 我们是否可以使用如下所示的多个LSF?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    看起来您从4V转换到5V,然后再转换到2.8V。  为什么不从4V转换到2.8V?

    LSF可以用这种方式使用-- SDA-COM线路上是否有上拉?

    此外,我建议使用更大的上拉电阻值。  当系统行驶较低时,来自每条线路上所有3个上拉的电流将会沉入驾驶员。 将它们全部设置为10k可能会提高V_OL性能,并且不会真正影响数据速率功能。

    我目前正在制作一系列视频,介绍LSF译员的工作方式。  我将在完成后立即发布链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys:

    感谢您的回复。

    是的,我们转换的总线电平是总线电平的两倍。4V => 5V位于最终产品客户平台上,必须这样做,以便为客户获得与D.U.T电源相同的电压。  5V => 2.8V位于测量系统上,因为它需要能够获得2.8V产品的数据。 它是一个复杂的系统,可从多种产品中进行测量。

    您可以在 热敏室主板上的测试板(2.8)上看到客户产品(4->5)。

    是的,COM线路(两条线路)上随时都有上拉窗口,我们将使能开关用作n ü I²C的开关。

    在内部,我们可以将上拉更改为更大的值并降低电流,但在外部( COM ),我们至少需要6mA,因此我们符合I²C Ω 规格,用于具有极高电容负载的400kHz总线。 (我们达到了大约400pf,这是限制)。

    我们在parallel中的运行速高达96 LSF0102,它们都是一个巨大的转换器。 因此,我们在该州的大部分时间是95个LSF被禁用,其中一个正在转换到他的内部总线。

    谢谢您,我们将非常高兴地获得详细的工作,即使在网上已经有大量关于此问题的信息。

    此致,

    BILLEBAULT先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Billebault先生:

    我很高兴地宣布,我们已正式发布了8个视频系列,详细介绍了如何使用LSF译员系列。 这些视频是称为"逻辑时刻"的新培训系列的一部分,可从以下位置获取:

    逻辑分钟

    如果我可以提供进一步的帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。

    访问被拒绝

    您尝试访问的课程已不再可用,或者您没有查看课程的权限。 请返回TI培训主页以搜索/浏览其他培训。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,这太糟糕了! 我将与我的数字营销团队交谈,了解为什么会发生这种情况。 我可以通过电话访问它,而无需登录我的TI帐户。 您从哪个国家/地区访问该网站?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自法国!

    谢谢! ;)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更新了上面的链接。 我最初发布的链接仅供内部使用-对此感到抱歉!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。