This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:申请查看示意图/布局

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632217/sn74lvc1t45-request-for-schematic-layout-review

部件号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他部件:BQ2.5895万

您能否告诉我如何联系我进行原理图/布局审阅?

一侧为2.8V,另一侧为蓄电池电压和有源低电压开关(标称y 3.9V)

我正在尝试确保电平正确转换,并且在2.8V LDO关闭时,电池没有漏电到2.8V侧。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    请发布您的示意图,我们将很乐意查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    是否可以通过电子邮件向您发送该示意图? 还是给您发送PM?
    此致
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    我在随附的PowerPoint中总结了我的问题。

    基本上,我尝试从MCU“隔离”一个按钮,它在OFF状态下被拉。

    当“开”时,MCU将有一个中断运行,以查看按钮是如何按下的:短按,长暂停,...

    当"关闭"时,唯一的目的是通过按钮上的低电平激活来打开充电器IC BQ2.5895万。

    感谢您的评论。

    此致,

    Andrew

    e2e.ti.com/.../questions-ti-lvl-shfter.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,您好!

    在您的描述中,我看到您有一个非TI部件,不知道这是否只是您的库中可能有的问题,但我可以告诉您TI部件号是SN74LVC1T45。  

    对于我们的设备,我们具有VCC隔离功能,这意味着如果任一VCC接地,则所有输出都处于高阻抗状态。

    根据我所能了解到的,这就是您要尝试做的事情,所以是的,如果您将VCCB设置为GND,则输出将采用三种表示方式。

    如果两条VCC线路都存在,则MCU将能够读取B线路而不会出现任何问题。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,
    感谢您的反馈。
    我对部件号表示歉意。 我刚才假设该部件来自TI。
    我们将了解SN74LVC1T45。
    此致,
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    在与TI的充电器IC团队讨论之后,我发现了以下内容。
    QON可以是多个值,具体取决于操作模式。
    1. Vqon =电池模式的BAT
    2. Vqon = 5.8V,当Vbus为9V时
    3. Vqon = 4.3V (当Vbus为5V时)

    Rqon = 200k欧姆

    如果我们将VCCB连接到vsys,电压范围将为3.5V至4.5V。 但B针脚电压可能高达5.8V。 尽管如此,我们可能会将使用案例限制为5V USB。 尽管如此,我们仍可能处于Vb可能高于VCCB的情况。 整体而言,操作是人为操作,因此速度不是问题。

    另一个选项是,VCCB可能在关闭状态下关闭。并将其与降压/升压稳压器的5.5V连接,该稳压器在设备通电后打开。

    谢谢!
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我在以前的板上做了一些测量。

    我拆下了VBAT的电阻器,以便SW1直接连接到BQ2.5895万的nQON。

    这是我测量的结果。

     

    电源输入

    蓄电池电压

    PMID

    Vsys

    SW1 (高侧)

    “9V”USB适配器

     

    8.74伏

    4.2V

    4.58伏

    “5”USB适配器

     

    5V

    4.2V

    3.2V

    仅限电池

    4伏

    5.12V

    4.0V

    2.8伏

     

    PMID电压有意义。  Vsys似乎在USB输入下达到4.2V的电压上限,在仅电池模式下,它遵循电池电压

    nQON电压似乎低于我的预期。

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我很抱歉。
    这是我的想法。
    我们的新设计将VCCA与2.8V紧密相连。 我也在考虑为VCCB使用2.8V电压。
    然后,B针脚处的电压范围为2.8V至4.6V,低于工作范围。
    唯一的警告是Vb高于VCCB。

    另一个选项是将VCCB与vsys绑定。
    但是,我担心在纯电池模式下,SW1只能为2.8V,即0.7 x VCCB。
    根据数据表,0.7 x VCCB可能是最小VIH。
    我是否理解正确?
    此致,
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,您好!

    获取您的消息,并在此处发布:
    ""我认为现在可以总结我的问题,因为我更了解这一部分。

    方向:B至A
    VCCB:2.8V
    B上的电压范围:2.8V至5V
    因此,问题是只要B针脚的电压水平保持在5.5V以下,它就会高于VCCB。

    我认为从信令角度来看,这是可以的,因为B侧是输入。

    感谢您的帮助。""

    总之,是的,如果将设备的B侧设置为输入(它在您的系统中),则此引脚的输入电压可以是最高5.5V的任何电压,即使您的VCCB为2.8V。
    因此,您可以为VCCB提供1.65V至5.5V的任何范围的电源,并且该输入可以承受高达5.5V的任何电压。

    此设备是我们所称的输入电压容差。
    希望这有助于解决您的疑虑/问题,如果您有其他问题,请告诉我,我很乐意为您提供帮助!

    最佳,
    Michael