主题中讨论的其他部件:BQ2.5895万,
您能否告诉我如何联系我进行原理图/布局审阅?
一侧为2.8V,另一侧为蓄电池电压和有源低电压开关(标称y 3.9V)
我正在尝试确保电平正确转换,并且在2.8V LDO关闭时,电池没有漏电到2.8V侧。
谢谢!
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否告诉我如何联系我进行原理图/布局审阅?
一侧为2.8V,另一侧为蓄电池电压和有源低电压开关(标称y 3.9V)
我正在尝试确保电平正确转换,并且在2.8V LDO关闭时,电池没有漏电到2.8V侧。
谢谢!
Andrew
Emrys您好,
我在随附的PowerPoint中总结了我的问题。
基本上,我尝试从MCU“隔离”一个按钮,它在OFF状态下被拉。
当“开”时,MCU将有一个中断运行,以查看按钮是如何按下的:短按,长暂停,...
当"关闭"时,唯一的目的是通过按钮上的低电平激活来打开充电器IC BQ2.5895万。
感谢您的评论。
此致,
Andrew
Andrew,您好!
在您的描述中,我看到您有一个非TI部件,不知道这是否只是您的库中可能有的问题,但我可以告诉您TI部件号是SN74LVC1T45。
对于我们的设备,我们具有VCC隔离功能,这意味着如果任一VCC接地,则所有输出都处于高阻抗状态。
根据我所能了解到的,这就是您要尝试做的事情,所以是的,如果您将VCCB设置为GND,则输出将采用三种表示方式。
如果两条VCC线路都存在,则MCU将能够读取B线路而不会出现任何问题。
最佳,
Michael
您好,Michael:
我在以前的板上做了一些测量。
我拆下了VBAT的电阻器,以便SW1直接连接到BQ2.5895万的nQON。
这是我测量的结果。
|
电源输入 |
蓄电池电压 |
PMID |
Vsys |
SW1 (高侧) |
|
“9V”USB适配器 |
|
8.74伏 |
4.2V |
4.58伏 |
|
“5”USB适配器 |
|
5V |
4.2V |
3.2V |
|
仅限电池 |
4伏 |
5.12V |
4.0V |
2.8伏 |
PMID电压有意义。 Vsys似乎在USB输入下达到4.2V的电压上限,在仅电池模式下,它遵循电池电压
nQON电压似乎低于我的预期。
此致,