This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LV123A加电斜坡速率

Guru**** 2537750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632914/sn74lv123a-sn74lv123a-power-up-ramp-rate

部件号:SN74LV123A

大家好,

下面的数据表中有加电斜坡速率规格,但只有最低规格。 我认为它应该是MAX规范,你有什么意见? 我们为什么要定义此规格,如果客户的应用程序不能满足此规格,会有什么影响? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好南方
    斜坡速率规格正确。 该设备需要慢速功率斜坡以保持稳定的内部参考值。

    如果输入斜升太快,可能会导致错误的触发器/输出。 如果这不是客户的问题,那么不会损坏我们的设备。 我建议在开机后的最初~5毫秒内不要使用该设备,以确保基准稳定下来。