This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:连接到两个设备。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/631402/sn74avc4t774-connect-to-two-devices

部件号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其它部件: SN74LVC245A

您好,专家,

我想在SPI应用程序中使用一个SN74AVC4T774并连接到两个从属设备。 一个从设备靠近CPU,另一个设备为20厘米。 您建议如何连接第一台设备? CPU与SN74AVC4T774之间或SN74AVC4T774之后?

BTW,SN74AVC4T774显示它是三态输出IC,这意味着不带高电阻的CAN,对吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供一个示意图? 我不完全确定您的意思。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    仅供参考。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在选项2中,CS信号和其他SPI信号将具有不同的电压水平。 我假设EEPROM支持此功能?

    当输出为三种状态时,信号线是浮动的,除非您使用的是上拉电阻。
    为什么要禁用输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:
    由于这是一个电压转换问题,因此了解系统中每个设备的电压非常有用。 正如Clemens所说,我假设"模块"的电压与本结构图中的"CPU"不同,那么"EEEPROM"的工作电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    电压均为1.8V。 CPU输出容量仅为4英寸左右,SN74AVC4T774用作缓冲区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解。

    您选择的零件是电压转换器。 根据您的需求,我们提供了多种方向控制缓冲器(收发器)。

    如果您只是想得到一个工作电压为1.8V的收发器的建议,我想说使用SN74LVC245A。

    在这种情况下,我建议使用选项1 -这将最大限度地减少收发器上的电容负载,并提高信号质量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    如果在选项一中,EEPROM miso将连接到A2,似乎将导致SN74AVC4T774异常。 您有什么想法吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "异常"可以描述各种各样的问题。 您是否有问题的范围快照?