请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AVC4T774 主题中讨论的其它部件: SN74LVC245A
您好,专家,
我想在SPI应用程序中使用一个SN74AVC4T774并连接到两个从属设备。 一个从设备靠近CPU,另一个设备为20厘米。 您建议如何连接第一台设备? CPU与SN74AVC4T774之间或SN74AVC4T774之后?
BTW,SN74AVC4T774显示它是三态输出IC,这意味着不带高电阻的CAN,对吗? 谢谢!