This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:LSF0108

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/646105/lsf0108-q1-lsf0108

部件号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他部件: LSF0108

您好,  

我想知道如何计算LSF0108-Q1的功耗?  

此致

Rana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    功耗取决于几个因素。
    1.从VrefB到VrefA的偏置电流乘以从VrefB引脚到VrefA引脚的设备电压降。
    电流取决于200kOhm电阻上的VrefB至VpullupB电压。

    2.功耗的第二部分取决于在器件驱动输出电压过低和通过晶体管的RDSon时从输出电流被吸入到输入的电流。 您可以使用I2R计算功耗。

    有关此设备如何操作的详细信息,请参阅以下链接中的视频培训系列:
    training.ti.com/logicminute

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的重播。

    在我的原理图中,我使用4通道数据(输入),我使用的是3.3V至5V。


    请您确认这是否是计算电平转换器功率耗散的正确方程?


    P =(Vref-VrefA)²/20万 +(V_5V/Rpullup)*RON*4


    此致,

    Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rana:

    LSF0108器件的功耗近似值为:

    P = VBIA*IBIAS + N*I^2*RN/D

    使用:

    VBIAS := VrefB引脚到VrefA引脚的电压(典型0.85V)

    Ibias := 200kOhm电阻器的电流(由(Vb+

    n:=通道数

    I:=通道电流(通常由上拉电阻产生)

    Ron :=内部LSF通道电阻-估计高为50欧姆

    D:=信号占空比(通道电流仅在低状态下适用)

    外部电阻器的功率可以计算为P = I^2*R =V^2/R = I*V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持。

    谢谢,祝你度过美好的一天。

    此致,

    Rana